This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BAT 引脚分压电阻值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757831/bq78350-r1-bat-pin-voltage-divider-resistor-value

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76920

我正在设计一个 BMS 板、用于制造。 数据表中没有一个有助于确定分压器电阻值对于 BQ78350-R1的 BAT 引脚的重要性。

数据表中的原理图显示了 BAT 和 VSS 引脚之间的11.3k Ω 或7.68k Ω 电阻、具体取决于电池节数。 还提到了最大 BAT 引脚值应为1V。 11.3kOhm 是否至关重要、比如说、我们可以使用10kOhm 电阻器、并确保最大 BAT 引脚值保持在1以下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nurgak、

    电量监测计使用 BQ769x0 AFE 提供的单个电池电压、但它还通过测量 BAT 引脚来使用平均电池电压。 外部电阻分压器用于将电压降低到 ADC 的1V 输入范围内、同时使用大部分范围来提高精度。

    例如、对于5节电池应用、BQ76920的 EVM 原理图使用300k 和13.7k 电阻作为电阻分压器、该分压器将电压值~23。 这使得每个电池的电压高达4.6V、能够保持在 ADC 范围内。 电阻分压器的 FET 由 VEN 引脚驱动、因此您不会以恒定电流消耗功率-仅在进行电压测量时才会启用分压器。

    您选择的确切值并不重要、因为精度将通过校准来解决。 务必确保选择的电阻器和 FET 在整个温度范围内保持稳定、因为如果存在明显的温漂、这些会导致测量误差。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    谢谢、这回答了我的问题。

    谢谢、

    Nurgak