This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:SEPIC 模式组件值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758427/lm3478-sepic-mode-component-values

器件型号:LM3478

您好!

我想在 Sepic 模式下使用 LM3478

输入= 6V 至10VDC

输出= 8V/3安培(如果无法提供3安培、建议提供最大电流、8V 作为输出)

请建议如何计算2个电感器、L1和 L2、输出电容器、Cout、输入电容器 Cin、 MOSFET 额定值和其他相关组件值

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    随附的文件可能会帮助您访问 参数 e2e.ti.com/.../Design-a-sepic-converter.pdfcalculate。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、
    您可以参阅此应用手册"AN-1484设计 SEPIC 转换器"。 中讨论了基于 LM3478的工作原理和计算