This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:DVS 的 I2C 接口连接

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758368/tps659037-i2c-interface-connection-for-dvs

器件型号:TPS659037

大家好、在 AM572x GP EVM 设计中、TPS6590376 I2C2接口通过2.2K 电阻器上拉、但未连接到 I2C1总线、这是否意味着处理器无法访问 DVS 专用寄存器、因此在该设计中无法实现 DVS? 如果是这样、那么为了实现 DVS、我是否应该将 R18、R19解焊、然后将 PMIC_SDO、PMIC_SCE 连接到 I2C1_SDA 和 I2C1_SCL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YF、

    DVS 可通过 I2C1完成、这就是在 AM572x GP EVM 上完成的方法。 I2C1可以控制所有寄存器、而 I2C2只能与 DVS 中使用的所有寄存器的子集通信。 在这种情况下、仅使用 I2C1、无需 I2C2。