This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87564-Q1:如何使用单个主 I2C 端口控制多个 LP87564?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, LP87564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758079/lp87564-q1-how-to-control-multiple-lp87564-with-single-master-i2c-port

器件型号:LP87564-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A23157-Q1

您好!

我在单个板中有多个电源轨、因此我需要多个 LP87564芯片、I2C 地址是固定的:对于 LP875640为0x65h。

由于连接器引脚有限、因此仅提供一个 I2C 端口、是否建议使用单个 I2C 链控制多个 LP87524?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hoo、

    要控制只有一个 I2C 端口的多个 LP87564-Q1器件、需要多路复用器在两个器件之间切换 SDA 和 SCL。 TS5A23157-Q1似乎是一个很好的候选器件。