This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:交错两相电流不均匀问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758405/lm25119-interleave-two-phase-current-uneven-issue

器件型号:LM25119

大家好、

我的客户使用 LM25119、但两相电流不平衡、请提供帮助。

输入电压:35V;

输出电压:21V 输出电流:9A;

两相平均电流的差值约为640mA。 我们的部件是如何实现电流平衡的?

此致

刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    LM25119是一款具有自然电流平衡功能的峰值电流模式控制器。
    由于感应电阻器容差和电流感应放大器输入失调电压的变化、两相之间可能会存在轻微的不平衡。
    我认为640mA 的不平衡不会成为客户系统的问题。

    谢谢