This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:电流限制计算

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756985/tps25200-current-limit-calculation

器件型号:TPS25200

有关 TPS25200数据表中电流限制设置计算的问题第15页。

例如、当 RILIM 设置为250kΩ Ω 时、通过公式(1)、IOS_max 将约为450mA。

但图18的电流约为550mA。

为什么高于 IOS_max 差异?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我很快会回复你。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San

    感谢您的回复、
    我期待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    公式(1)正确。 请根据该公式使用。
    kΩ kΩ 图18是使用曲线拟合两个值 RILIM = 150k Ω、RILIM = 1100k Ω 来完成的、因此误差也是如此。 我将检查需要执行的操作并相应地更新数据表。

    此致、
    Rakesh