This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:TPS23521电源能力

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754883/tps23521-tps23521-power-capability

器件型号:TPS23521

TPS23521 可以处理1600W@48V 最大负载?

如果没有、请推荐合适的热插拔 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    是的、TPS23521可以处理1600W@48V 电压。
    请问您的目标终端设备是什么。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回复。 在终端设备上、它是5G 通信设备。 但是、由于终端客户是全球大公司、与该项目相关的所有内容都完全由他控制、因此我无法共享更多详细信息。 我也是这个项目的第三个人。 但客户始终计划使用 TI 热插拔控制器进行设计。 没有机会更换为其他制造商。  

    BTW、我们将更新 TPS23521的外设组件选择(目标为标称1200W 和最大1600W)、您可以查看一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    BTW、我们将更新 TPS23521的外设组件选择(目标为标称1200W 和最大1600W)、您可以查看一下吗?

    您是指原理图审阅?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需原理图审阅、因为该电路将基于 TPS23521演示板(1.2kW)。 但我们仍在考虑热插拔 FET 的初始选择。 一旦我们选择了主要组件的初始选择、我将告诉您这些组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    这是我们 TPS23521的初始选择。 请回顾一下。  

    我们的目标规格如下。

    1.标称输入-48Vdc

    2.标称输出功率1.3kW,最大1.6kW

    3.我们不使用 TPS23521的 OVP 和 UVP、而是使用 TPS23521 UVEN 的外部电路

    考虑到运行结温、我们最初选择了三秒 FET  

    e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB-1600W-ref-design-_2800_1_2900_.xlsx


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张敏嘉:

    设计对我来说还可以。

    此致、
    Rakesh