This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:浪涌电流跳变快速跳变阈值

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757577/tps24750-inrush-current-tripping-the-fast-trip-threshold

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好!

我有将 TPS24750用作 电源总线上的电子保险丝的设计。  该设计具有可 在 TPS24750启动后插入的外设。 这些外设 不是我们的产品、我们无法控制 它们可能具有的浪涌电流。 我们遇到的问题是、电子保险丝有时 会快速跳闸、认为当它看到连接的器件瞬时浪涌时会发生短路。  浪涌电流仅为几微秒、但仍可以使电子保险丝跳闸。  我们已经尝试向输出端添加更多电容 、这确实有用、但没有我们想要的大。  是否有任何方法可以减慢快速跳变的响应? 我是否应该继续向 输出端添加电容器、直到我不再有问题?  我们非常感谢您的任何帮助。

此致、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    理想情况下、外设应具有浪涌电流保护。
    对于您的情况、请在检测电阻器上添加 RC 滤波器、以降低快速跳变响应的速度。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva703.pdf 中的第3部分

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供的宝贵信息。  我确实计划按照您的建议在检测电阻器上实施 RC 滤波 器、但我确实有几个问题。  首先、我想知道 尝试 向 C-out 添加更多电容以帮助减小浪涌电流是否仍然有益。 目前、该设计的输出电容为100uf、我们可以尝试将其与数据表中的值相匹配、但需要对电路板进行重大重新设计、以便为额外的电解电容腾出空间。 此外、使用 ESR 较低的陶瓷电容器以及 C-out 处的电解电容器是否有任何好处?

    关于在检测电阻器上实施 RC 滤波器、您是否建议 使用 Cfilter 和 Rfilter 值的起始点?  我包含了一个不带 RC 滤波器的当前原理图的 pdf、以供参考。 此外、我还包含 了以下规格。

    输入电压:14.8V  

    感应电阻器:0.002 Ω

    输出电压:100uF

    Itrip:10安培

    此致、

    Owen

    e2e.ti.com/.../sandwich_5F00_plate.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    对于 Cout 的问题:提高输出端的低 ESR 电容器会有所帮助。 电容值由下游负载的峰值浪涌电流决定。 此外、路径寄生效应(从 Vout 到外部电路板)将影响性能。

    因为、您提到浪涌间隔仅为几微秒。 我3~5选择时间常数为 μ s 的 RC 滤波器并进行检查。

    或者、请查看我们的新器件 TPS25982、以管理系统瞬变。 请参阅图19和20。

    此致、
    Rakesh