This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找升压解决方案

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM5155, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756215/looking-for-boost-solution

主题中讨论的其他器件:TPS40210LM3478LM5155LM5001

你好

如果您的解决方案低于正确的解决方案:输入电压=12V,输出电压(最大值)=60-75V,输出电流很小,不到100mA; 顺便说一下,输出电压应该是独立的平衡,系统将需要几十个输出电压点;调节方式可以是任何方式,如 PWM/I2C/按钮,甚至可以在需要时使用数字电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    如果您的输出电压不超过70V、我建议使用 LM5001。 LM5001是一款升压转换器、集成了一个76v MOSFET。 如果将其用于75V 输出、则不会有太大的裕度、因为76V 是 FET 上的绝对最大额定值。 在这种情况下、您可能会考虑使用我们的控制器和外部 MOSFET。 我们有一款新器件 LM5155、立即申请样片、即将推出 RTM、还提供了其他可支持您的应用的器件:TPS40210、LM3478/81、LM502等。 请访问 TI.com 查看这些内容。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我喜欢使用 LM5001,如果您能够对 LM5001解决方案的输出电压进行 dystmatic 调节、则 PWM 是最佳选择。