This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:不同的软启动、具体取决于 CSLOPE 值

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757733/lm5175-different-softstart-depending-on-cslope-value

器件型号:LM5175

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LM5175并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)当 CSLOPE 为33pF 时、软启动是不够的。

另一方面、当 CSLOPE 为82pF 时、软启动是正常的。

我想知道操作因 Cslope 值而异的原因。

e2e.ti.com/.../20181221_5F00_softstart-of-LM5175.pptx

e2e.ti.com/.../LM5175-Schematic_2D00_1.pptx

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您关注 LM5175。 实际上、这种趋势似乎正好相反、因为较小的 CSLOPE 电容器会在启动期间在 PWM 比较器上产生较高的电压、这会减慢占空比的增长速度并导致较长的软启动时间。 这里的问题似乎与太小的 CSLOPE 电容器相关、该电容器会产生过高的斜率信号、该信号在内部可能会被削波、然后 PWM 比较器会比较两个平顶信号而不是一个平坦(COMP)和一个斜坡(CS +斜率)、 并且占空比可能会变得很大。 如果您比较82pF 和150pF、您应该会看到、在软启动开始时、具有150pF 的 SS 可能会稍微慢一些。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我知道 CSLOPE 是否太小、占空比可能会变大。

    我能确认 您的意见。

    您提到82pF 和150pF、该值适合客户的应用。

    根据 Excel 计算工具、  150pF 和82pF 是没问题的。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../LM5175-Vin19.2_2D00_28.8V-Vout24V6.5A-after-xslx.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我无法附加 xlsm 文件、我发送了一个 xlsx 文件。

    新一