This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:bq27411-G1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756604/bq27411-g1-bq27411-g1

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

大家好、我上载了他们发送文件格式的 zip 文件、任何人都可能对我执行错误操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需以 zip 格式上传文件、无需密码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ok.please checke2e.ti.com/.../1638.bq27411_2D00_Analogueics.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 gpcchem 页面上的说明。 请删除 csv 文件中所有不必要的行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在清除了同一问题后、TI 团队回复了该问题。您能帮我解决这个问题吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的说明非常清楚、
    www.ti.com/.../slva725a.pdf

    GPC 工具需要一个包含一个配置文件和一个数据文件的.zip 文件作为输入。
    .zip 文件的名称不重要。 .zip 文件必须包含以下文件:
    •config.txt
    •roomtemp_rel_dis_rel.csv

    配置文件(每个1个)
    配置文件是一个名为 config.txt 的文本文件,是一个包含此文件的 ASCII 文本字典
    信息:
    •ProcessingType = 2决定了使用的工具类型。 化学 ID 选择工具的值必须为2
    •NumCellSeries =串联电池的数量
    •VoltageColumn =数据日志中电压数据的基于零的列编号
    •CurrentColumn =数据日志中现有数据的基于零的列编号
    •TemperatureColumn =数据日志中温度数据的基于零的列编号
    •ElapsedTimeColumn =数据日志中已用时间数据的基于零的列编号
    典型设置为:
    ProcessingType = 2
    NumCellSeries = 1.
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn = 1.
    CurrentColumn = 2
    TemperatureColumn = 3.

    数据日志文件
    数据记录将数据存储在包含这些列的文件中、该文件以逗号分隔(CSV)、制表符分隔、
    或空格分隔格式:
    •时间(以秒为单位)
    •电压(以毫伏为单位)
    •电流(以毫安为单位、其中放电电流为负值)
    •电池温度(由连接到电池表面的热敏电阻测量、单位为摄氏度)。
    可以接受一个小数点。
    如果初始数据格式不是支持的格式之一(例如 MicrosoftRegisteredExcelRegistered),请保存数据
    文件作为.csv 文件。 未包含在数据列中的文本(例如由生成的日志文件标头)
    bqStudio 或 EV 软件)和空行应在提交之前从文件中删除。 一行
    只要每个列只有一个名称、就可以保留列名称(工具将跳过它)。
    一种简单的记录方法利用 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager 读取数据
    直接从 TI 电量监测计获取。
    由于列位置是在 config.txt 文件中定义的、因此列可以按任何顺序排列。 日志文件
    如果数据大小不合适、则可以有一些其他未在该工具中使用的数据列(不需要删除它们)
    为提交准备的.zip 文件的大小不超过2 MB。 请注意、由于文件已压缩
    用户可以通过在归档器程序中使用不同的压缩设置来减小大小。
    采样间隔为5至100s
    不需要初始充电部分。 必须在静置前执行充电
    周期。 放电前后需要张弛数据。
    测量的精度很重要。 尤其是、电流测量必须优于
    距离精度为0.1%、室温下的电压测量为1mV。 16位 ADC 是
    推荐。
    在提交文件之前,无论实际情况如何,都将数据日志重命名为:roomtemp_rel_dis_rel.csv
    文本格式。

    在 DSG 日志中、确保您重新删除了不在此列表中的所有其他列。 您的 DSG 电流应为负。 从至少一到10行零电流开始。

    它应该看起来像这样、

    ElapsedTime温度电压平均电流
    423.654087-1300
    823.654087-1300
    1223.754086-1300
    1623.854085-1300
    2023.854084- 1299
    2423.954083-1299
    2823.954083-1299
    3224.054081-1299
    3624.054081-1298
    4024.054080-1298
    4424.054080-1298
    4824.054080-1298
    5224.154078- 1298
    5624.154078- 1298
    6024.254077-1297
    6424.254077-1297

    不是你在那里得到的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 BATT、

    我获得了化学 ID。我需要 U 提供的另一个帮助是如何将化学 ID 更新为指南。在手册中、单击 Help U 将会看到"update the Chem ID"、但在我的软件中、我没有得到它。请解决此问题。

    谢谢 BATT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件事是感应电阻器的值、可以尽早回复我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我获得了 BQ Easy SW 软件和 BQ Chem Updater、因为我没有获得 BQ27411-G1A、请链接我与 BQ 27411-G1A 兼容的软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法更新 bq27411上的化学成分、监测计是 ROM 监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我如何解决我的问题、我的器件中显示的百分比不正确。 请帮我解决这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我如何解决我的问题、我的器件中显示的百分比不正确。 请帮我解决这个问题。 作为初级培训、请帮助您提供一些指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能通过选择不同的测量仪表来实现该目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能建议我对 Android 模块进行最准确的猜测。 电池容量为4.2V、5200mah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池的完全充电电压为4.2V、最小充电电压为3.6V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池的化学成分为1280.两节电池并联3.7V 5200mah