主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、先生、
当我使用电量监测计(BQ27742-G1)时、我已经完成了与 Bqstudio 相关的所有步骤、如 chem id、更新数据存储器和学习周期(生成 bq.fs、df.fs 和 srec 文件)。 现在、我的下一步是使用微控制器对其他电量监测计进行编程、而不是使用 bqstudio、因为该微控制器内置有其他电路。
我的第一个问题是我应该使用哪个文件进行编程。 我能否使用 df.fs 文件(因为它的数据在7kB 左右更少)。 我是否真的需要 srec 和 bq.fs 之类的闪存文件(两个文件中的数据都大约为180kb)。
第二个问题是如何进行编程。 我知道、如果我使用 bq.fs 文件 w:表示使用 i2c 写入数据、C:表示使用 i2c 从器件读取数据。 但是、我如何使用 i2c 写入和读取大量数据。
我也看过 TI 的一个视频、但我仍然感到困惑。 如何操作?
在 slua801.pdf (电量监测计通信)中、我已经看到了其中的 gauge .c 和 gauge.h 文件。 但仍然令人困惑的是、我真的需要发送180kB 数据。
如果您有任何文件和代码、请附上。 请尽快解决我的问题。
您能否使用 C 代码制作一个小程序来为其编写数据:
W: 16 00 02 00 00 00 00 EA FF 33 EB FB 33 6D FC 33 65 FE 33 7D FE 33 FF FF 3F 42 07 00 FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF 3F FF FF 3F 03 01 3F 58 CB 33 ED 00 08 00 00 00 00 00 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A6 0E FF A1 0E FF A0 0E FE A3 0E 47 A2 0E D2 FF 3A FF A1 0E 58 A0 0E FF A3 0E
宽:16 64 DA 33
X:2.
C:16 66 00
谢谢你
此致、
Reena Patel