This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:EPC2022 GaN 同步器晶体管在上电后击穿

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756180/ucc28251-epc2022-gan-synchronizer-transistor-breakdown-after-power-on

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

  我使用 EPC 电源开关来制作四分之一砖型模块电源(36-72V 输入,12V 输出)。主电路拓扑是全桥硬开关电路。使用 UCC28251模拟控制器时、驱动逻辑是正确的。问题是同步管在36V 输入下通电后立即发生故障。以前、 桥臂原始侧的功率晶体管也被分解、因为它们焊接不好。 但第二次、六个功率晶体管与小型回流焊机同时焊接、 桥臂原始侧的四个功率晶体管通过检测桥臂的中点电压进行了良好焊接。所有六个功率晶体管都是 EPC2022额定耐受电压100V。除了焊接问题外、 我想知道同步整流器管是否有其他原因发生故障。

另一个问题是如何测试同步整流器开关 是否正确焊接?

最好的雷加尔

邵伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    它们有很多可能会导致 SR 管上的电压或电流过载、进而导致其损坏。

    您可能需要捕获过载波形以及初级和次级栅极驱动信号、以进一步分析根本原因。

    有关如何判断 EPC GaN 是否焊接良好的问题、请咨询 EPC。

    此致
    弗兰克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我无法抓住波形、因为它在通电后会立即中断。
    最好的雷加尔
    邵伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    示波器具有触发功能、您可以通过该功能捕获任何瞬态波形、即使它的持续时间仅为毫微秒、然后消失。 您可能希望咨询某人如何使用示波器捕获波形以进行进一步分析。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我会尝试。 谢谢你。
    Regars
    哇哦