This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:如何 TPS51220A 检查 DRVHx 和 DRVLx 是否同时打开

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757894/tps51220a-how-to-tps51220a-check-the-drvhx-and-the-drvlx-don-t-turn-on-at-the-same-time

器件型号:TPS51220A

大家好、

 我想确认 DRVHx 和 DRVLx 不会同时打开。
 死区时间在数据表中定义。 另一方面、数据表中的功能方框图 XCON 似乎检查 了 DRVHx 和 DRVLx。
 TPS51220A 如何检查 DRVHx 和 DRVLx 不会同时导通?

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、纳里亚基、  

    它使用正反馈来实现死区时间。 DRVL1将打开、直到 XCON 检测到 DRVH1关闭。 XCON 看起来像正反馈电路。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

     感谢您的回答。
     我还有其他问题。
    XCON 电路检测到的电压是多少?
    2. 检测 XCON 电路的时间是多少?
     3. DRVH1或 DRVL1在检测到关闭后是否立即开启?
      或者 DRVH1或 DRVL1是否会在一段时间后开启?  在这种情况下、延迟时间的定义是数据表中的死区时间?

    此致、
    Ogasawara

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

    1、电压为1V。 该值显示在数据表的 EC 表中。  

    2、检测时间约为1ns。   

    3、当 XCON 检测到 DRVL1关闭时、DRVH1在一个死区时间后打开。   

    请参阅以下应用报告。 它可能对您有所帮助。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua919/slua919.pdf  

    BRS、  

    Edwin。