This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:启动时的浪涌电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754662/tps61041-rush-current-at-start-up

器件型号:TPS61041

您好!

我们收到了客户关于 TPS61041的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表、电感器电流的浪涌电流在启动时发生。

他们认为软启动周期的结束是发生这种现象的原因。 他们的理解是否正确?
-是否有任何解决方案可防止浪涌电流?

他们在原型上使用 IC。 它们存在问题、即由于此浪涌电流、电池的源电流超出额定值。 因此、他们想知道如何减小浪涌电流。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    理解是正确的、原因是器件将其电流限制释放到400mA。 我想您可以尝试 TPS61041、它具有较小的峰值电流250mA。 其他解决方案可以是更小的电感器、例如4.7uH 或更低的电感器;更大的输入电容器和更小的输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 它们假设 CFF 可能会减小浪涌电流、因为它会改变环路响应。 因此、他们希望尝试改变 CFF。 以下电路原理图中建议的 CFF 范围是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新? 很抱歉耽误你的时间、但你能在本周二之前给我们反馈吗?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    只需检查您是否引用了该方法、如该链接"www.ti.com/.../slva307b.pdf"中所示
    我想我们需要一个3.3nF 或更高的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我需要清除我的头。 我们假设这种现象是通过以下步骤发生的。

    1:IC 已启用
    2.启动软启动(从 ILIM/4开始256个周期、然后从 ILIM/2开始256个周期)
    3.进入满电流限制的延迟时间(这会导致浪涌电流)
    4.完成软启动周期(释放满电流限制)

    软启动周期由时钟周期(256 + 256个周期)决定。 因此、我们假设 IC 无法延长启动周期。 并且浪涌电流似乎超出了最大电流限制。 我们假设延迟时间进入满电流限值会导致电流限值未调节。 这是我们的理解是否正确?

    如果我们的理解正确、我们需要缩短延迟时间。 是否有任何解决方案?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、
    浪涌电流为250mA、仍低于此器件的峰值电流限制400mA。 这也是我建议使用250mA 器件 TPS61041的原因。 周期3和4的电流限制是相同的。 输入电流由周期4中的负载决定。 它不会达到电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 此 IC 的拓扑是峰值电流限制控制。 请参阅数据表中的第7.3.1节。 因此、我相信电感器电流在周期4中达到满电流限值。

    我认为 IL 的范围是一个拼写错误...

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    启动时的电流波形是输入电流、而不是电感器电流。 这就是我们在启动完成后看到大约100mA 电流的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我认为输入电流与电感器电流相同。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS61041-TINA-Startup_5F00_18DEC18.pptx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    在仿真中、电源的输出阻抗为零、因此所有电感器都将流经电源。 这就是仿真中输入电流与电感器电流相同的原因。

    但是、在实际情况下、电源的输出阻抗通常高于开关频率下的输入电容器。 因此、电感电流纹波将流过输入电容器、平均电流流流过电源。 然后、我们可以看到输入电流和电感器电流之间的差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我关闭了开机自检,因为没有进一步的撬动,我认为您已解决了问题。 如果不是、请在下面回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉回答延迟了。 我检查了 EVM 上的电感器电流和输入电流。 电感器电流从 ILIM/2平滑移动到最大电流限值。 因此、我假设在完成软启动后需要输出电压的斜率较低。

    因此、我向客户推荐应用报告(SVVA307B)。 但我担心由于 CFF 被二极管隔离、输出电压纹波会增加...

    如果我们需要更多帮助、我会告诉您。

    此致、
    tateo