This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:跌落和振动数据

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZ14203EXT, LMZ10505EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757371/lmzm23601-drop-and-vibration-data

器件型号:LMZM23601

大家好、团队成员。

LMZ23601是否有跌落和振动测试数据?

最好的 Regads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    根据我看到的跌落和振动测试(MIL-STD-883)、是军用级规格。 LMZM23601器件专为普通类而非军用级额定值而设计。 随附的是该器件已经过测试的产品可靠性文档。  

    e2e.ti.com/.../ProductReliability_5F00_LMZM23601SILR.pdf

    请告诉我这是否有助于/解答您的问题。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。

    虽然有些产品显示了冲击和振动的最大额定值、但 LMZM23601是否有类似的配置?

    我们正在考虑在100G 碰撞测试中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    您的初始条件(VIN/VOUT/IOUT)是什么? 我认为没有任何纳米模块已经过 MIL-STD-883规格测试。 另外一种方法  是我们的引线式模块产品系列、该产品系列针对该标准提供了一些器件、例如 LMZ10505EXT 和 LMZ14203EXT。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。

    Vin=24V、Vout=5V、Iout=1A

    由于需要非常小的尺寸、因此 LMR23601是最佳产品。

    我知道没有电击和振动数据。

    此致、