This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:LMR14020输出响应

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756997/lmr14020-q1-lmr14020-output-response

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14020

您好、先生、

我使用 LMR14020-Q1设计了一个电源辅助器、输入:12v;输出:3.3V/1.2A、但在上电和断电时、输出电压  将具有1.3V 的电压尖峰作为 附件;

我想介绍原因以及如何解决这个问题、电压会使我们的 MCU 恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR14020-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYT、
    问题很奇怪! 我们明天将为您提供更多评论。 在此之前、对于"问题1"、请上传更多波形、这些波形将 VIN 与输出 SW 一起绘制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZYT、

    输出电容器 C13的 ESR 是多少?

    请在您的电路上进行以下更改:

    1.删除 C16 390pF

    2.将 C17增大到10nF

    重新测试电路以查看问题是否得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的建议。

    问题没有解决、连接是波形、绿色通道是输入电压、黄色是输出、蓝色是 SW 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYT、
    Vout 具有电压尖峰、SW 在您的波形中具有电压尖峰。 我怀疑 Vout 首先出现尖峰。 请检查您的系统是否有另一条馈送 Vout 的路径? 尝试移除 R2并绘制 C14/C15电压。 检查 Vout 上的电压尖峰是否会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢、我将尝试您所说的甲基胺。

    您是否有有关输出、输入 和 SW 引脚的 EVM 测试波形 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZYT、

    LMR14020数据表中有输出启动波形。

    在您提供的波形上、输入端的输出跳转刚刚从零斜升、但 LMR14020将在大约6V 时启用、因此输出尖峰不应由 LMR14020引起。 正如 Jason 所建议的、您可以移除 R2并检查尖峰是否仍然存在。