This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:库存 EVM 板中的噪声

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757930/lm5176evm-hp-noise-in-stock-evm-board

器件型号:LM5176EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好!

TI 是否提出了 RC 缓冲器的任何参考设计。

此外、应在何处添加它们以及给定开关频率的值。

是否使用缓冲器降低了噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthek、

    感谢您选择 TI 器件。

    噪声是什么意思? 这是否意味着高 SW 尖峰?  如果这意味着 SW 尖峰、那么是的、缓冲器可以帮助减少 SW 振铃。

    请您向我们分享 Vin 范围、Vo、IO 吗? 您可以附加 SW 节点的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈海伦:

    我没有评估板。 我想在我的设计中使用 IC LM5176、在阅读 IC 时、我在论坛中偶然发现了这个问题。

    您能否建议进行设计更改以消除开关噪声、如以下文章中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthek、

     在您随附的帖子,中、提问者认为他已经使用了一个非常小的环路来测试 SW 尖峰、但实际上、环路不够小、探针非常靠近电感器、因此 探针中会耦合一些噪声。 这使得结果比实际结果差。

    您可以根据随附的 file.e2e.ti.com/.../1616.Snubber-.pptx 添加 RC 缓冲器