This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5035:基于 simplis 软件的 LM5035半桥仿真模型的错误报告

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756489/tina-spice-lm5035-error-reporting-of-lm5035-half-bridge-simulation-model-based-on-simplis-software

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

好的老年人。
今天、我使用 simplis 构建了一个基于 LM5035控制器的半桥电源仿真模型、但我被给出了一个错误。
***错误***找不到 DC 操作点-伪瞬态分析中没有收敛。
您知道原因吗?

 

我从官方网站下载了他们制作的模拟模型、如上图所示。

但是、此模型只能在 OrCAD Capture CIS 软件中打开。 由于我有一个试验版本并且有组件限制、我只能看到仿真电路模型、但我无法对其进行仿真。

我依赖古德绘画,我在 simplis 中有这个半桥模型。 如下所示:

我怀疑输入的 LM5035模型可能存在问题、因为我有其他电路图的方框图仿真、尽管电路无法正常工作、但未报告错误。

可从官方网站下载的仿真模型:

下面是我在 simplis 中构建的仿真模型:

e2e.ti.com/.../LM5035_5F00_simplis_5F00_20181218.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已将 LM5035模型导入 Simplis?

    如果成功导入了 LM5035模型、我建议您先尝试使其在简单的电路中运行、然后添加功率级的其他部分并逐个构建电路模型。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我将尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5035-basic-circuit.zip

    根据您的说明、我在 simetrix 中放置了一个简单的 LM5035电路、但仍然报告了相同的错误。

    LM5035的模型是否不再在 simetrix 软件中工作、只能在 Candence 软件中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5035-simple-demo.sxschHi

    我已附加了一个包含 LM5035设置的简单文件、仅用于加电、应用 Vin、Vcc 和 Vref 一样进行调节。

    您可以在此基础上尝试构建原理图、并通过仿真其他元件来不断检查问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的帮助。

    我在 simetrix 中运行了您的仿真模型、但发生了错误:
    "***错误***单个矩阵
    这可能是由浮动节点或电压源和/或电感器环路引起的。
    具体而言、请检查节点/引脚 U1_HO。 还应检查是否存在接地节点。
    尝试设置".options noopiter"

    两天前、我下载了 Cadence、发现您的官方网站提供的 LM5035模型可以采用 Cadence 运行。 我想我将在节奏下模拟 LM5035模型。 我怀疑 LM5035的型号可能与 simetrix 不兼容。

    此致
    ZJYL