This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:用于提高太阳能电池板的工作效率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758178/bq24650-for-better-efficiency-working-with-solar-panels

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24195

您好!

目前、在我的系统中、我使用不是专门针对太阳能充电而设计的 BQ24195通过太阳能电池板为锂聚合物电池充电。 如果我使用专为太阳能充电解决方案设计的 BQ24650、效率和充电过程是否会有任何改进。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi、

    BQ24195比 BQ24650更高效、因为它针对为单节电池充电进行了优化、其中 BQ24650针对2-3节电池进行了优化、但可以为单节电池充电。 BQ24650具有由外部电阻器控制的 VINDPM、称为 MPPSET、它基本上将充电器的输入电压调节至太阳能电池板的 MPP、通常是其开路电压(VOC)的80%。 主机软件也可以使用 I2C 将 BQ24195的 VINDPM 电平设置为电池板的 MPP 点。