This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:关闭保护

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758013/bq76920-turn-off-protection

器件型号:BQ76920

尊敬的所有人:

     

目前、调试中存在问题。 放电 MOS DS 与电解吸收关断 DS 峰值并联。 关闭 MOS 放电后、电流缓慢下降、电容器充电。

充电至高电平点后、电容器放电。 此时、电容器返回给电池充电、导致电流变为负值。 当 MOS GS 放电时、它开始振荡。

GS 振荡停止。 GS 的振荡振幅随电流的增加而增加、当电流足够大到特定值时、MOS 关断、GS 振荡将导致爆破机器的 MOS 再传导或放大。

最初的目的是在大于50ms 的时间内关闭 DSG 并关闭 CHG 以避免电流反转、但当硬件触发保护关闭 DSG 时、我还必须读取 SYS_STAT

如果触发了保护、则手动关闭 CHG、但当我关闭 CHG 时、速度无法跟上硬件的速度

当振荡已经发生时。(振荡在关闭 DSG 后大约80us 开始)

此外、只要我将读取 SYS_STAT 寄存器的操作放入要读取的中断中、MCU 和 BQ76920之间的通信通常会有错误、BQ_ReadBlock 通常会有 CRC 校验错误、或 BQ769x0IIC_WAIT_Ack 不会接收应答、 SYS_Ctrl2中的 CC_EN 在运行一段时间后将始终自动设置为0。

如果中断仅是设置标志位、则在中断之外读取寄存器是正常的。 但是、它无法跟上硬件关闭 DSG 的速度。

在触发保护时、IC 是否有其他方法同时关闭 DSG 和 CHG?

黄色表示 MOS GS 信号放电

绿色是当前值

蓝色表示放电 MOS DS 信号

上图显示放电流为300A 时、MOS 关断放电(电流小于300A 时不会振荡)。

上面是相应的原理图。 放电 MOS D 极和电池正电极之间反向并联了一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    如果 CEN / DEN 是来自 bq76920的信号吗?

    我的理解是、您要测试 OCD/SC 保护、但希望两个 FET 在触发阈值时都可以关断。 如果我的理解正确、请告诉我。

    该方法将引入额外的延迟来关闭由于通信、在这种情况下、您可以考虑使用额外的电路来驱动 CHG FET 控制引脚。 请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slua805/slua805.pdf

    我们还有一个讨论沟通的机会、希望这对您有所帮助。

    http://www.ti.com/lit/an/slva626b/slva626b.pdf

    请告诉我们它是否可以解决您的问题。 由于是在国庆节、请留出延迟时间、在新年假期后将回答您的进一步问题、