This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:系统电源是否可以由 BQ24133内部 MOSFET 体二极管供电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758050/bq24133-does-the-system-power-could-be-powered-by-bq24133-internal-mosfet-body-diode

器件型号:BQ24133

如前所述、我设计了一个2节锂离子电池充电器、我移除了用于电池的 P-MOSFET、但系统仍然可以由电池供电、

那么问题是: 系统电源是否可以由 BQ24133内部 MOSFET 体二极管供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、系统电源路径来自 BQ24133内部 H/S MOSFET 体二极管。 请参见下图了解详情。

    从 SW 引脚获取电池电源、然后从 PVCC 引脚输出到系统。

    请勿使用 BQ24133体二极管来提供系统电源。 它不用于电源路径、会导致散热问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我将在申请中添加第3季度。 此外、BQ24133的体二极管电流规格有何相关信息?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们的数据表中没有此数据。

    谢谢