This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228问题

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757735/question-of-tps54228

主题中讨论的其他器件:TPS54228TPS54325

我们有关于 TPS54228的问题。

问题1.

TPS54228能否满足以下条件?

条件1。

VIN=12V

Vout=1.0V

Iout=1.2A

输出电压精度+纹波电压+负载瞬态=在±3%以内

(FB 电阻器变化为±1%)

纹波电压在10mVpp 范围内。

条件2。

VIN=12V

Vout=2.0V

Iout=0.5A

输出电压精度+纹波电压+负载瞬态=在±3%以内

(FB 电阻器变化为±1%)

纹波电压在12mVpp 范围内。

请告诉我们、除 TPS54228之外、是否有其他符合上述条件的推荐产品。

例如、TPS54325是否满足 上述条件?

----------------------------------------------------

问题2.

TPS54228是否满足以下条件?

VIN=12V

Vout=1.2V

Iout=0.528A

输出电压精度+纹波电压+负载瞬态= 1.17~2.23V

纹波电压为10mVpp。

(FB 电阻器变化为±1%)

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究此请求、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    根据我们的数据表测试结果、它可以满足您两个问题的规格要求。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们通过 webench 仿真负载瞬态、如下所示。
    VIN=12V
    Vout=1.0V
    Iout=1.2A

    结果仿真就是这样。
    最大输出电压:1.015V
    最小输出电压:1.001V
    (VPP:14mV)

    此结果(负载瞬态)是否包括纹波电压和输出电压变化?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    是的,此结果(负载瞬态)包括纹波电压。

    Gavin