This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:效率低于预期

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757912/lm5175-lower-efficiency-than-expected

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: 、LM5176

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 LM5175设计一个新的电源项目、他们的要求是9~30Vin/5A、27~42Vout/2A、完成原型设计后、他们测量 了效率、结果只有85%~88%。

他们检查了 LM5175EVM,该 EVM 的输入电压为6~36Vin /6A、12Vout,可达到93%以上。  

您能否提供一些建议 、帮助您将效率提高到90%以上? 随附的是它们的原理图和布局、非常感谢。

e2e.ti.com/.../INPUT-9_2D00_30V----OUTPUT-42V2A.pdf

e2e.ti.com/.../TTIBBMSGEN2P010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    效率主要取决于功率组件、例如电感器和 MOSFET。 如果电路中使用的组件与 EVM 中使用的组件相似、 LM5175EVM 有两个版本、客户使用该版本。
    您还可以测量功率组件和 IC 的热像、以检查哪一个具有高功率损耗。

    我建议在新设计中采用 LM5176。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:
    非常感谢您的支持。 我将与客户了解他们的电源组件详细信息。 对于 LM5176、是否应该实现比 LM5175更高的效率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    通过与客户核实, 他们使用 webench 生成原理图,并更改了电感器,下面是电感器的数据表和  webench 估算的效率屏幕截图。

    请帮您提供进一步的建议。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../FXL1360.pdf