This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:AC24V 输入 U

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752463/ucc28180-ac24v-input-u

器件型号:UCC28180

您好、先生:

  我们有一个 UCC28180应用 、其中输入为 AC24V 、输出为60V 2A、

我们使用 Tina II 进行仿真、但输出纹波非常大、如随附的文件(UCC28180-P.TSC)所示、您是否愿意  查看该文件并向我们提供好的建议。

谢谢

戈登

.e2e.ti.com/.../UCC28180_2D00_P.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gorden、
    请为此应用程序使用 Excel 计算器工具。
    UCC28180将在此应用中工作、但您的 TINA 结果不准确。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     在数据表应用原理图中,ISENSE 引脚有一个钳位二极管,U 建议的器件规格是什么?

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    您可以在此处使用 BAT54小信号二极管
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     我们的应用输入 AC24V、输出60V 100W、

    我们使用 Excel 计算器并根据 计算器结果修改 EVM 板的一些组件值(ICOMP、VCOMP)。

    当加载100mA 时、似乎正常、但将加载增加到300mA 将导致 UCC28180不工作、输出电压等于输入电压

    您是否会帮助检查我们的 Excel 文件是否包含正确的内容

    谢谢

    Gordene2e.ti.com/.../UCC28180_5F00_12_2D00_23.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、
    此帖子已关闭、我无法回复。
    请打开此问题的新帖子,有些帖子将回复。
    谢谢
    John