This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D-CAP2 IC 的 UVLO

Guru**** 2924400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS54429, TPS54628, TPS54229, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757620/uvlo-of-d-cap2-ic

主题中讨论的其他器件:TPS54228TPS54429TPS54628TPS54229TPS54202

我们对 TPS54228、TPS54429和 TPS54628有疑问。

问题1.

UVLO 由 VREG5指定。

请告诉我们 UVLO 运行时的最小输入电压。

我们需要了解有关这些 IC 的输入电压和 UVLO 阈值之间的关系。

TPS54228

TPS54429

TPS54628

我们希望得到如下答案。

当 Vin 小于-V 时、UVLO 运行

此致、

西水竹郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它由  EN 引脚上的分压器电阻决定、请参阅下面的 EN 阈值电压。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在 TPS54228的数据表第8页中、
    我们认为 VREG5是介于 Vin 和 UVLO 之间的 LDO。
    如果我们知道 VREG5 LDO 用于检测 UVLO 的 Vdo、我们会找到最小输入电压。
    VREG5典型电压(5.5V)+ VREG5 LDO 的 VDO =最小输入电压?

    我们担心 UVLO 在输入电压下降时无法正常运行。

    输入电压为4.5~17V。
    VREG5为5.5V。
    当输入电压为4.5V 时、UVLO 是否不工作?
    (VIN 低于 VREG5)


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 VIN 低于5.5V、VREG5将低于5.5V。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    UVLO 典型阈值为3.75V (TPS54228和 TPS54628)和3.8V (TPS54429)。
    当 VREG5的输出电压低于每个 IC (TPS54228和 TPS54628以及 TPS54429)的 UVLO 阈值时、请告诉我们输入电压。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 TOS54628、LDO 上的压降取决于输出负载、在无负载时的压降约为30mV、在6A 负载时的压降约为120mV。 您可以自行检查电路板。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    TPS54628的 UVLO 阈值为3.75V
    VREG5的 VDO 为120mV。
    TPS54628正常情况下可检测 UVLO 的最小输入电压为3.87V (3.75+0.12)。

    这种理解是否正确?


    关于 TPS54228和 TPS54229、
    VDO 是否为 VREG5 120mV?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    尝试回答您的问题。
    简单地说、从 VIN 到 VREG5、它是一个 LDO (受控的 MOSFET)。 如果 VIN 电压低于 VREG5上的电压、电流将通过 MOSFET 体二极管从 VREG5电容器流向 VIN。 因此、在您的情况下、VREG5上的电压将高于输入电压、大约为一个二极管电压、~0.5V。 (在您的情况下,如果输入电压为0V,则 VREG5不会更高0.5V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    当输入电压为3.8V 时,这些 IC (TPS54228、TPS54229、TPS54628)能否正常检测 UVLO?
    如果在输入电压低于3.8V 的情况下检测到 UVLO、请告知我们最小输入电压
    如果输入电压高于3.8V、则无法检测到这些 IC、请告诉我们最小输入电压。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是您的问题的关键点。
    "TPS54628的 UVLO 阈值为3.75V
    VREG5的 VDO 为120mV。
    TPS54628正常情况下可检测 UVLO 的最小输入电压为3.87V (3.75+0.12)。
    这种理解是否正确?
    关于 TPS54228和 TPS54229、
    Vdo 是否为 VREG5 120mV?"

    我们的答案是 您的理解是正确的、有关 Vdo 的更多注释为"无负载时约为30mV、6A 负载时约为120mV "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    例如、
    TPS54202的 UVLO 阈值与 VIN 一同写入。
    但 TPS54228、TPS54229和 TPS54628的 VREG5值约为 UVLO 阈值。
    我们需要知道 VIN 中的 UVLO 阈值、而不是 VREG5。

    您能否使用 VIN 定义有关 TPS54228、TPS54229和 TPS54628的 UVLO 阈值?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常情况下、"TPS54628可检测 UVLO 的最小输入电压通常为3.87V (3.75+0.12)。" 正确。 您只需将 LDO 的压降电压与 VREG5 UVLO 阈值电压相加即可。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    VREG5的 VDO 是否与 TPS54228和 TPS54229相差120mV?

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我们仅在 ATE 上测试 VREG5、因此 VIN 的 UVLO 没有精确的数据。
    因此、我们只能根据信息"Vdo、空载时的电压约为30mV、6A 负载时的电压约为120mV"获得计算结果。