This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259250-61EVM:最小 UVLO 阈值

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757754/tps259250-61evm-minimum-uvlo-threshold

器件型号:TPS259250-61EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25942L

是否有方法将输入 UVLO 设置为小于4.3V? (请求电压为3.8V)

一位客户想要设置3.8V ULVO 开/关、EN/UVLO 引脚可以通过 R1和 R3设置这些阈值、但 Vin 输入 UVLO 无法设置。

μ⇒请求是器件关闭:低于3.8V、但实际上器件关闭:大约4V。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    TPS259250的最小建议工作电压为4.5V、如以下数据表所示。 这意味着不建议器件在输入电压低于4.5V 的情况下运行、也不保证器件参数低于4.5V。


    您可以考虑使用 TPS2595x 系列器件来满足您的要求。 这些器件具有更好的性能、并且也比 TPS259250便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    还有什么可以帮助您的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉文-圣
    感谢您的回复、
    我明白了。

    我将推广更改 TPS25942L。

    此致、
    Satoshi