This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:充电电流变化

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757946/bq24092-charge-current-variation

器件型号:BQ24092

您好!

我们使用 BQ24092为锂离子电池充电。 输入电压为5V、电流设置为~870mA、并使用 NTC 进行温度检测。

当电池电压低于3V 时、电池将通过预充电电流充电、当电池电压达到~2.8V 以上时、电源消耗的电流为~880mA。 但是、当电池充电时、输入电流开始从~880mA (~2.8V)下降到460mA (4.076V)。

充电器的这种正常行为是否正常?

根据数据表图14、恒定电流阶段应持续到电池电压达到稳压值为止。 但在本例中、当电池电压开始增加时、电流开始减小。

谢谢、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sheekanth

    "但在我们的案例中、当电池电压开始增加时、电流开始下降。" -- Bill J --这表明输入到输出电压差太低。 当输出电流下降时、检查器件上的电压差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    输入引脚上的电压较低、将电压调节为5V 后、电流保持恒定。 感谢您的支持。

    谢谢、
    Sreekanth