This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何计算10kHz 时的 GPS 值

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757985/lm5022-how-can-do-calculate-gps-value-at-10khz

器件型号:LM5022

您好!

我们需要计算10kHz 时的 GPS 值、规格显示~16dB、如下所示。

但我们使用简单的 Excel 工具计算 GPS 值、但得到的值为2.89dB、无法满足规格16dB。

您是否愿意帮助检查我们是否使用了随附的错误公式?

谢谢。

此致、

Eric

e2e.ti.com/.../184433_5F00_LM5022_C47B8B4F088A977B5F00_Eric.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我检查了 u 计算表。 发现占空比应为0.6而不是0.78。 此外、在实际应用中、有效电容 实际上小于9.4uF、可能大约为6-8 uF ... 然后将 GPS 转换为20*log(GPS),我们可以得到大约16dB 的结果。 请查看随附的 sheet.e2e.ti.com/.../184433_5F00_LM5022-Loop.xlsx