This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:无法达到稳压电压输出

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754348/tlv61046a-will-not-reach-regulated-voltage-output

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61070

此设计使用 TLV61046A 升压转换器在电流为70mA 时将2节1.5V 电池升压至4.75V 输出。 我使用 Webench 作为设计参数、并使用它的建议值、但 FB 字符串的值除外。 我的值为 FB 引脚提供相同的输出电压。  如果稳压器为空载、它会启动并进行良好调节。 但是、稳压器无法启动70mA 负载。 它似乎在电流限制、软启动或其他方面挂起。 输入电压为3.2V 时、输出电压仅略高于2V。 您可以看到已打开输出、但它无法启动。  如果我通过短暂地向输出电容施加5V 电压来"帮助"稳压器、稳压器将开始调节输出、并在4.73V 电压下保持稳定。 这是一个如此简单的设计、并且完全符合器件的规格。 关于它为何无法启动负载的任何想法。  BTW。 Webench 建议的最大输出电容值是数据表中的两倍以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory:
    这是一个有趣的问题。 TLV61046A 的负载启动功能比正常运行模式的软启动和短路保护功能更小。 首先移除负载、然后测试输出电压呢? 如果工作正常、则将负载连接到输出。 如果它正常工作、我们可以修改电路、并在输出达到高电平后让其加载。

    根据:"如果我通过短暂地向输出电容施加5V 电压来"帮助"稳压器,稳压器将开始调节输出,并在4.73V 时保持稳定。 "它在启动后似乎运行良好。

    最好提供输出引脚电压波形和电感器电流。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory:
    是否有更新内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器将在负载断开的情况下达到稳定电压、但如果负载与稳压器件连接、则电路将退出稳压状态。

    我已经更改了 FB 分压器、以提供标称3.76V 输出、因为这是我真正想要的(对我来说更高效)。 我之前将输出电压值设置为4.73V、因为我认为它会提供更高的电流限制、并且会带来更大的负载。

    供参考。 如果我从新电池(标称测量电压为3.1V)开始、则电路将启动负载。 但是、如果我使用标称电压降至2.7V 的电池、电路将不会启动负载。

    随附了一个文档、其中包含电感器电流和输出电压的波形。  应该注意的是、我在 Webench 设计器中针对这个部件尝试了很多具有不同输出电压和电流的设计。 设计人员会在电压/电流的许多组合中产生误差。 有时、设计人员希望输出电流高于我通常需要的电流、或者不允许我将输出电压设置为我想要的电压(即使它在已发布的设计范围内)。 不需要最小电流输出。

    此外、作为一个关注点、我使用 Webench 使用 TPS61070运行多种设计变体、至少从仿真的角度来看、该器件在我感兴趣的电压范围内"看起来"工作正常、并且一直到 maximum.e2e.ti.com/.../TLV61046A_5F00_Design_5F00_Problem.pdf、没有负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory:

    在启动期间、电流限制与正常运行不同。 通常、VOUT 上升至3V 之前、峰值电流小于140mA。 此外、在这种情况下、不能忽略高侧二极管和 PMOS 的压降。
    在 VOUT 引脚足够高之后、您是否愿意接受具有外部 P-MOS 的解决方案来连接负载?

    此外、很高兴看到您使用 TI.com 中的工具。 Webench 在许多情况下都很有用。 但它由其他同事负责。 如果您需要 Webench 的支持、您可能需要创建一个包含"Webench "相关主题的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)