This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:TPS54200 PWM 引脚频率

Guru**** 2445620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753925/tps54200-tps54200-pwm-pin-frequency

器件型号:TPS54200

您好、先生:

 在 进行模拟调光和 PWM 调光时,您能告诉我 PWM 引脚的频率范围是多少?

谢谢

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    当 TPS54200/1在模拟调光模式下工作时、建议 PWM 频率介于10kHz 至50kHz 之间、在 PWM 调光模式下工作时、建议频率介于0至1kHz 之间。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

     我们的应用适用于 IRLED 模拟调光、作为附加 的波形、

    加电时、TPS54200具有输出并在模拟调光中工作

     如果执行快速循环通电,则为 不带输出的 TPS54200的一倍,

    如果 等待24V 输入放电完成,则为 TPS54200加电,使其正常工作。

    如何解决电源更快的循环问题? 任何建议  

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    我不清楚您的描述,您能否在给出详细说明时解释一下”如果执行快速的功率循环一次,而没有输出的 TPS54200,如果等待24V 输入放电完成,则为 TPS54200加电,使其正常工作。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    对不起,让我们困惑一下。

    我用随附的波形进行解释。希望这有助于 理解我的问题。

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    是的、了解当您对输入电压进行放电时的最小电压是多少、TPS54200的最小输入电压为4.5V、如果输入电压低于4.5V、则内部基准和逻辑将复位。 我很喜欢这件事、我在您的电路中遇到过这件事。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean:
    是的、输入电压降至4.5V 以下、然后立即升至24V、TPS54200是否可以在这种情况下工作? U 可以参考上面的波形。

    谢谢
    戈登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    什么;您的 LED 配置? 当输入电压降至低电平时、输出 LED 的电压不足、FB 电压将较低、并且 Amy 触发内部 OCP 并进入锁存模式(TPS54200)。 那么、这与您的现象相匹配。 请提供您的原理图、我想确认。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

     一个串行 电流为1.42A,另一个串行电流为1A。

     2.随附 TPS54200原理图。

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    您已有多少个 LED 连接到您的负载? 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean:
    U952驱动4个 IRLED、U953驱动2个 IRLED。

    谢谢
    戈登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    在 PWM 调光模式下加电 TPS54200时、PWM 引脚输入电压应小于2V、

    如果 PWM 输入电压超过2V,会发生什么情况?

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、
    如果输入电压超过2.07V、它将进入模拟模式。 请参阅数据表8.4.2部分。
    此致
    肖恩