This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:是否有 BQ25703A 引脚或寄存器用于指示充电完成?

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757837/bq25703a-whether-there-is-bq25703a-pin-or-register-to-indicates-charging-completion

器件型号:BQ25703A

我将使用 BQ25703A 开发产品。 我想知道充电完成的时间。

是否有 BQ25703A 引脚或寄存器用于指示充电完成?

有人可以帮助我解决这个问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Skate、

    由于 BQ25703A 是一款充电控制器、用户可以通过电量监测计或一些外部信号确定充电完成的时间。 当在 I2C 寄存器设置中设置充电调节电压和电流时、除非 POR 器件存在一些充电相关故障或其他故障、否则充电器将永远不会终止充电。

    但是、有几种方法可以间接告诉您充电器处于调节电压并接近终止电流限制。
    1) 1)如果充电器不处于充电电流减小的 DPM 状态(IINDPM 或 VINDPM)、则可以利用集成 ADC 监测 SRN (电池)电压和电流充电电流、并决定禁用充电。 这更多是轮询方法。

    2) 2)另一种方法可能涉及中断后的轮询/采样。 您可以利用充电器上的集成比较器(CMPIN)来根据电阻器分压的电池电压触发 CMPOUT 上的可编程下降沿或上升沿、 然后、根据您的终止电流要求、监控充电电流 ADC 测量值或利用您自己主机 MCU 器件上的另一个比较器来监控 IBAT 引脚电压是否存在下降沿。

    基本上、当您充满电时、该部件没有直接终止中断或警报信号、但您可以通过多种创造性的方式实现此功能。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    对我来说很有帮助!