This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33630:LMR33630

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756353/webench-tools-lmr33630-lmr33630

器件型号:LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我尝试仿真 Webench 时、Webench 告诉我它无法为此器件创建设计。

此外、Webench 甚至不会从 Firefox 开始。 Windows 资源管理器是否是唯一受支持的浏览器?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    Chrome 和 Internet Explorer 适用于我。

    您尝试设计的规格是什么?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说的 LM33630 webench 设计是否适合您?

    输入电压为24V、输出电流为3A、我有四种用于1.21、1.8、3.3和12V 输出电压的设计。 我使用的是默认温度。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我能够使用 Chrome 在 WEBENCH 中创建所有4个设计、没有任何问题。 请发送您输入的规格的屏幕截图以及您收到的错误消息。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    启动 WebBench。 然后单击屏幕的下半部分。 之后、单击控制框以允许 Firefox 中的"Adobe Flash"。

    Kai