This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2836:哪一款更适合 TPS2836和 TPS2834之间的同步降压 MOSFET 驱动器

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2836, TPS2834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757949/tps2836-which-one-is-better-for-sync-buck-mosfet-driver-between-tps2836-and-tps2834

器件型号:TPS2836
主题中讨论的其他器件: TPS2834

尊敬的 TI EE:

        我想设计 同步降压电源。我的案例是输入电压:24V、输出电压:12V~24V/FSW:300kHz。

        我在选择驱动器 IC 时遇到问题、请帮助确保 在 TPS2836和 TPS2834之间哪一个更好。

        谢谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cheney Sun:

    感谢您关注我们的器件。 我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的担忧。

    这些器件都可以执行该任务。 区别在于 TPS2834具有其他功能、例如使能、同步和 Crowbar。 通过打开/关闭高侧和低侧驱动器、使您能够更好地控制驱动器。 SYNC 只需将 SYNC 设置为低电平、即可将该驱动器配置为非同步降压驱动器(禁用低侧驱动器)。 在高侧功率 FET 发生过压或过冲时、Crowbar 功能会打开低侧功率 FET (覆盖 IN 信号)。 该器件采用 SOIC-14封装、而 TPS2836采用 SOIC-8封装。

    请按绿色按钮确认这是否有助于解决您的问题、如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、马拉杜:
    非常感谢
    此致
    Cheney_Sun