This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:寻求有关 SLUU271的帮助-同步降压转换器的 MathCAD 效率和功率损耗计算

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757950/tps28225-looking-for-help-with-sluu271---mathcad-efficiency-and-power-losses-calculation-of-synchronous-buck-converter

器件型号:TPS28225

尊敬的 TI EE:

         

我找到了用于计算同步降压转换器的效率和功率损耗的 MathCAD 文件。 我在网络和 IEEE 上搜索了此 MathCAD 工作表所基于的会议论文、但结果很难找到。

作者和头衔如下:

R. Miftakhutdinov 2006年10月光盘上的《MOSFET 驱动器可以做些什么来提高 VRM 设计的性能》电力电子技术大会记录。  

您能帮我找到  此白皮书并发送给我吗? 这    将对  我大有帮助。

非常感谢!

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cheney Sun:

    再次感谢您使用我们的器件。

    请允许我们在1月初至1月中旬(如果是假期)进行跟踪、并通过直接邮件将其发送给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    尼豪!

    我将通过私人邮件向您发送此邮件的副本。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don Dapkus:
    非常感谢!

    此致

    Cheney_Sun