This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:具有多个 I2C 可配置地址的器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757684/bq25601d-part-with-multiple-i2c-configurable-address

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25892

团队、  

您能不能为我们提供具有多个 I2C 地址的12V 电源的2A 单节电池充电器。

客户正在开发一个可同时支持最多4个电池充电的电池充电站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi、

    充电器系列 BQ2589x 可支持12V 输入电压和4A 充电电流。 您可以检查 BQ25890和 BQ25892是否具有不同的 I2C 地址。