This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:在交错模式下对器件进行补偿

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757931/lm5140-q1-compensating-for-the-device-in-the-interleaved-mode

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5140ADESIGN-CALCLM5143-Q1

大家好、

在交错模式下使用该器件时、如何计算 Rcomp 和 Ccomp?  

COUT -我是否应该在两个相位上使用总电容?

Rsense、RDCR -我应该使用哪个值? 两个相位上的值是多少?

Rload -应该是(Vout/总 Iout)?

2."LM5140ADESIGN-CAP" 工具是否适用于交错操作? 它似乎将我的输入视为双输出应用。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    只需使用每相等效电路、将总输出电容除以相位数即可。 LM5143-Q1快速入门计算器可针对2/3/4相操作进行配置、并可帮助您进行补偿组件计算-可在产品文件夹中找到。 参数与 LM5140-Q1基本相同。

    PS:我建议使用 LM5143-Q1、因为它是一款真正的电流共享多相控制器(无需外部运算放大器)。

    此致、
    Tim