This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201DR 自举电容器值问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756946/ucc27201-ucc27201dr-bootstrap-capacitor-value-problem

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好 TI EE:

                您能否帮助提供有关如何 选择 UCC27201DR 自举电容器值的应用手册。

                 我想使用 UCC27201DR 作为同步降压转换器 MOSFET 驱动器。在本例中、输入电压:24V、输出电压:20~24V、fsw:600kHz。

                 我希望高侧 MOSFET 能够以100%或99%的占空比工作。因此、我认为自举电容器值应该足够大、以便尽可能长地保持高侧 MOSFET 导通。

                   谢谢!  

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney、您好!
    对于自举电容值、对于100%占空比运行。 没有一个电容值可以单独解决这个问题。 在100%占空比下、必须提供偏置电压才能维持 HB-HS 偏置电压、从而维持 HB 电源的静态电流。
    我在之前的类似博文中发布了以下建议、即使用 SN6501隔离式偏置变压器驱动器实现 HB-HS 浮动偏置。 请参阅下面的内容。
    Cheney、您好!

    感谢您关注 UCC27201半桥驱动器。 在高侧 MOSFET 的100%占空比下运行时、需要考虑保持 HB-HS 高侧偏置电压。 当驱动器的 HS 引脚切换至接近接地时、自举电容器充电、从而允许自举电容器从 VDD 通过内部自举二极管充电。

    对于100%占空比运行、需要使用隔离式偏置电源为 HB-HS 提供偏置。 SN6501是一款用于驱动适合此应用的小型隔离变压器的简单解决方案。 有关此器件的信息、请访问:
    www.ti.com/.../SN6501


    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard Herring、您好:
    谢谢!
    此致
    Cheney_Sun