This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应注意光耦合器对温度的依赖性?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757310/should-take-care-for-optocoupler-dependency-to-temperature

主题中讨论的其他器件:UCC28019A

尊敬的所有人:

我已经使用 UCC28019A 完成了 PFC 转换器。

现在、我想在 PFC 后面添加一个隔离式直流/直流转换器。

光耦合器的 CTR 取决于温度。

问题:

输出电压是否取决于温度?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    答案是否定的 如果您的控制环路正在正常工作、则输出电压的变化将导致 PWM 的调整、这会使输出电压恢复到其所需的设定值。
    光耦合器输出的变化将由控制环路补偿。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    感谢你的答复。
    可能有一些我无法理解的东西。
    我会在某种程度上解释。
    请以温度为 T1和 T2的光耦合器输入和输出为例:
    T1:VIN=2.5 =>输出=2.5
    T2:VIN=2 =>输出=2.5
    请注意、例如、这些值。

    在两种不同的温度下、光耦合器的输出是相同的。 因此、在 T1中、控制器将输出电压调节为一个值、在 T2中、控制器将输出电压调节为一个不同的值。

    此致、
    RAS