This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:PFC 转换器烧毁 MOSFET 和升压二极管

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756240/ucc2818a-pfc-converter-burn-mosfet-and-boost-diode

器件型号:UCC2818A
主题中讨论的其他器件: UCC2818

我设计了一个3kW PFC 转换器。 根据 SLUA308应用手册、我使用2个 CT 检测电流。我的 FET 是 FCA35N60 (3个并联 FET)、我的二极管是 DSEI30-06A。我的 CT 比为260比1、Rsense = 9欧姆。我选择一个驱动器来驱动3个 MOSFET、该驱动器名称为 MIC4452。 我的控制器是 UCC2818A.I 根据数据表进行计算。当连接负载时,负载为4A,MOSFET 和二极管烧坏。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vahid、
    您能否附上完整 PFC 原理图的 pdf、以便我们可以检查此处发生的情况?
    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1050.PFC-BOOST.pdfHiJohn、感谢您的关注。 我的原理图随附。 有没有将 UCC2818与电流互感器结合使用的应用手册(设计示例)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、
    感谢您发布原理图。 我在您的应用中没有发现任何问题、很遗憾、没有有关如何使用 CT 在交流线路中感应电流的参考设计或应用信息。 这只是一个设计概念、没有应用信息。
    我建议您尝试为 CT 输出获取一些示波器波形、并检查波形是什么样的。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、John。 我更改我的电路并使用电阻器感测电流。 出现了同样的问题。 MOSFET 和二极管在重负载下会老化。 可以帮帮我吗?
    此致
    Vahid