This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:故障延迟功能问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756969/tps65150-fault-delay-function-question

器件型号:TPS65150

您好!

  故障延迟功能、我有一些问题。

  如下图所示、VGH 启动时间大约为200ms。

  这是否意味着、如果 AVDD、VGL 和 VGH 的一个或多个电压上升时间超过电容设置失调的延迟时间、

  只有发生芯片锁存的可能性、而不是100%?

  为什么它不是100%锁存状态?

  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年12月21日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    FDLY 是从任一电源轨(AVDD、VGH、VGL)超出稳压范围到芯片关闭所有电源轨的时间延迟。 因此、如果任何电源轨的稳压时间短于 FDLY、TPS65150将不会关断并继续正常运行、但如果任何电源轨的稳压时间长于 FDLY、 TPS65150将关断、并且需要输入电源循环来清除此故障条件。 FDLY 时间也适用于启动期间、因此在启动期间、如果所有电源轨(AVDD、VGL、VGH)在 FDLY 时间到期前都未达到其设定的电压电平、TPS65150将关断、并且需要一个电源周期来清除此条件。
    我希望这澄清并回答你的问题。
    此致、
    辽卡特