This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:具有 UCC28780的 UCC24612

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757691/ucc24612-ucc24612-with-ucc28780

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28780

您好!

我将 UCC24612与 UCC28780搭配使用以进行适配器设计。

在 UCC24612数据表中、UCC24612将使用前一开关周期的70% SR 关闭时间作为最小关闭时间。

在 UCC28780中、有 ABM 模式和 LPM 模式。

在 LPM 模式下、突发预发布器中有2个脉冲、因此由于进入突发关闭时间、第二个脉冲的关断时间太长。

因此、对于新的突发模式、由于第一个 SR 驱动器的关闭时间较长、因此无法发出第二个 SR 驱动器信号。

ABM 模式也存在同样的问题。

当它与 UCC28780合作时、它看起来是 UCC24612的固有问题。 对吧?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eleven、

    我从您之前发布的有关2脉冲突发且第二个 SR 脉冲缺失的问题中熟悉此问题。
    对该问题的答复提到了上述限制。

    但是,我们后来发现,这种情况比这更重要,但解释起来很复杂。
    我们相信您的系统已进入一种模式、在该模式下、内部最小关断时间已设置为比突发期间获得的实际 SR 关断时间更长的时间。 我们认为、比示波器上显示的时间早得多、捕获了在其中一个 DCM 振铃脉冲上错误触发的 SR (可能只是在转换到这种双脉冲突发模式的时刻、在稳态建立之前)。 然后、控制器的 DCM 抑制功能在2xTdcm 的最短关断时间内计时(DCM 振铃周期的两倍)。 此时间现在比 SR 的关断时间长(即主开关的导通时间)。 没有适当的条件来清除这个时序、所以它保持为一个无限期的脉冲跳跃状态。

    解决此问题的方法是首先避免错误的 DCM 振铃触发。
    一种方法是向 VD 输入添加延迟、以防止控制器在环形波形接触 GND 时感应极短的负电压间隔。

    我建议捕获 SR 在 DCM 振铃上错误触发的时刻、可能是转换为双脉冲突发时。 然后在 SR-FET 漏极和 VD 输入之间添加一个电阻器(如1K)、并在 VD 和 VS 之间添加一个小电容(如10pF)。这将增加10ns 的延迟来感应 VDS。 然后重复进入2脉冲突发模式、并逐渐增大电容值、直到 SR FET 停止在 DCM 振铃上触发。 我希望这将避免任何 DCM 振铃触发、允许将最短关断时间设置为适当的电平(更短的持续时间)、并允许突发脉冲的 SR 导通时间。

    我希望您可以执行此测试并解决您的问题。

    此致、
    Ulrich