This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:I2C 地址需要8位

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757884/bq25713-i2c-address-needs-8-bit

器件型号:BQ25713

在文档中:
www.ti.com/.../bq25713.pdf

在"9.5.1.5从器件地址和数据方向位"部分中
它表示从器件地址为7位长。

但是、在"9.5.1 I2C 串行接口"部分中、
它表示器件在从器件地址0xD6下运行。
这需要8位来表示。

我尝试屏蔽第8位的所有库。

如果 I2C 用于通信、器件的实际地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    您在数据表中正确地了解了这种一致性。 数据表的表6中给出了正确的7位从地址为0x6B。

    我认为9.5.1节 I2C 串行接口提供了上述从器件地址的单位移位版本、这会导致写入命令的8位值为0xD6。 对于一个读取、这将产生0xD7。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我现在开始运行了。