This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28600:设计诗歌

Guru**** 2594430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757187/webench-tools-ucc28600-designing-poblems

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

嘿、我想使用 UCC28600设计一个反激式转换器、输入电压范围为40VAC 至265VAC、输出电压为24V (40W)。 我使用线性稳压器、而不是启动电阻器。

webench 软件中的电路不起作用,webench 的反馈电路毫无意义。 我使用65W 评估模块的反馈电路试用了 Excel 文档。 但它也不起作用。 在孔输出功率范围内、它只能在大约40VAC 至65VAC 的范围内工作。 我测量了反馈引脚、它在每个周期对反馈容量完全放电。 这是问题吗?

在65V 输入电压和大约20W 输出下、输出电压在24V 和15V 之间平坦。

随着输入电压的增加、IC 仅用于降低输出功率、并且在输出首次达到24V 输出电压后立即停止工作。

是否可以在孔输入电压范围内使用此 IC 设计反激式、或者问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MM86、

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。

    当然、使用此控制器可以设计一个40Vac 至265Vac 工作电压的40W、24V 反激式转换器。
    40Vac 低端输入是一项不寻常的要求、但它并不是不可能满足的。 需要较大的大容量电容值、以使最小纹波谷值电压保持足够高、从而使变压器匝数比保持合理。

    无法根据您提供的说明确定输出功率和电压受限的原因。
    您是否有运行(或部分运行)的物理原型板? 如果是、您能否提供它的原理图?
    还提供所使用变压器的详细信息(电感、匝数比)以及用于生成组件值的设计计算器工具的副本。

    我不理解您的意思、"我测量了反馈引脚、它在每个周期对反馈容量完全放电。"
    您如何测量反馈引脚? 示波器探针? 电压表? 还有事吗?
    您所指的是什么"周期":开关周期或交流线路周期、或其他某个周期? (我无法想象反馈节点上的电容在每个开关周期都可以放电和再充电。) 如果您可以提供一些波形、这也有助于解决您的问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈。 随附的您可以找到用于计算值的 Excel 文档。

    变压器具有以下值:

    NPRI/Sec = 5

    NPRI/Bias =10

    LP = 109uH

    该电路与以下电路几乎相同。 只有启动电路 RS1、RS2、RS3被提供14V 恒定电压的线性稳压器更改。

    我上面提到的问题是、CFB 上的电压每个周期下降到零。 下面的 oszi 屏幕截图显示了此问题。 它的输出功率为66V、输出功率约为40W、但输入电压也较低、这是我遇到的问题。

    CH1=CFB

    CH3 =输出电压

    CH4 =栅极电压 MOSFET

    Trafo 是我自己缠绕的、有时会很吵。 故障原因是否是 Trafo? 电路原则上是否正确? 您能说我必须改变什么、这样它才起作用吗?

     

    e2e.ti.com/.../slvc104j-_2D00_-TI-_2D00_-Kopie.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MM86、

    感谢您提供附加信息。

    查看 FB 信号行为、这看起来像是大信号不稳定。 我假设原理图中的 VR 是 TL431并联稳压器。
    (如果有不同之处、请告诉我。) 补偿电容 Ccomp 仅为200pF。 通常情况下、我希望该值大得多(至少一个数量级或更多)、有时是串联电阻。 这可能是不稳定的主要原因、但也可能有其他因素。
    我将逐步介绍设计计算器、并验证这些值是否合理、原理图是否与之匹配。

    变压器的可闻噪声可能来自屏幕截图中所示的不稳定运行的开关性质。
    此外、手工制作的变压器通常"松动"、振动比清漆的变压器更容易。 不要担心您的 Trafo。

    电路布置在原理上看起来是正确的、但各种元件值可能不正确。
    我需要一些时间来分析这些信息。 我希望在一两天内得到答复。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MM86、

    查看您的计算器电子表格后、不会出现任何重大问题。 您提供的原理图似乎是由 Webench 设计工具生成的。 我认为 Webench 推荐的某些组件不是应用的最佳选择、但它们不是您所经历的不稳定运行的原因。

    我认为这是由不正确的环路补偿值导致的、尤其是 Rled 和 Ccomp。
    请参阅此设计指南、正确重新设计补偿网络: www.ti.com/.../slua671.pdf

    我希望这能解决您的问题。
    对此,
    Ulrich