This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:如何使高侧 MOSFET 电压耐受。 它是否与低侧 MOSFET 相同?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS56121, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757483/tps543b20-how-can-we-get-the-highside-mosfet-voltage-withstand-whether-it-s-the-same-as-the-low-side-mosfet

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS56121TPS54620

大家好、

数据表始终列出 SW 值、因此我们可以实现低侧 MOSFET 电压耐受。 我们如何才能实现高侧 MOSFET 电压耐受。 它是否与低侧 MOSFET 相同?

您可以帮助检查 TPS54620、TPS56121和 TPS543B20以下的器件吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    HS FET 和 LS FET 的额定值通常不同。 TPS54620 HS FET 的推荐绝对最大值可根据最大 PVIN 电压和最小 PH 电压计算得出。 PVIN 最大值为20V、PH 最小值为-3V、HS FET 上的建议绝对最大额定值为23V

    其他人需要评论 TPS56121和 TPS543B20的等级。 我检查了这些器件的数据表、TPS543B20数据表提供了应能够用于 HS FET 的24V VIN-SW 绝对最大值。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    谢谢。

    当我们测量高侧 MOSFET 尖峰时、是否可以使用两个探针来测试输入和 SW 到 GND、并进行底层测量?

    使用差分探头测试高侧 MOSFET 尖峰时会发生什么情况? 我们是否需要使用全带宽? 50m 带宽差分探头是否正常?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首选差分探头、您需要在示波器上使用全带宽。 50MHz 带宽差分探头的带宽可能不够高。 我相信我们通常使用500 MHz 或1 GHz 探针。

    可以使用两个无源探头和减法进行此操作、但应非常小心。 确保使用尖头和套管、或在探头套管周围缠绕导线、使 GND 引线尽可能短。 与 GND 的连接应尽可能靠近 IC 的 GND 引脚。 确保探头得到正确的补偿。 您可能还需要校正其中一个探针、以确保正时线正确。 您可以首先使用探针和校直器测量 SW 节点(如果需要)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我看到您有另一个特定于 TPS56121的线程、因此我将关闭此帖子。 如果您对此有更多问题、请在此处再次回复以重新打开此帖子。

    此致、
    Anthony