This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911加电序列

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757292/tps65911-tps65911-power-on-seaquence

器件型号:TPS65911

大家好、

问题1

 TPS65911基于 SWCU187A 提供3.3V 和5V 电压。

提供3.3V 电压后提供第一个5.0V 电压、延迟为20ms。

你有任何疑虑吗? 您是否有关于这两种计时的任何规格?

问题2.

SWCU187A 显示了一 个连接 到12V 的外部高侧 FET。  

可提供给外部 FET 的最小电压是多少?

此致、

三浦岩崎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuharu、
    感谢您对我们的器件感兴趣! 请查看以下我的答案:
    A1:根据同一文档"图4。 电源定序"、5.0V 应在3.3V 电源供电之前提供;也不允许20ms 延迟、因为引导序列时隙持续时间为0.5ms 或2ms;从5V 导通到3.3V 导通没有10个时隙。
    A2:由于它具有400nS 的最短关断时间和最高开关频率为368kHz、因此、它的最高占空比约为85%、然后可提供给外部 FET 的最小电压为 Vout/0.85。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitsuharu、
    仅当 Vout>2.55V 时、可提供给外部 FET 的最小电压为 Vout/0.85、这是正确的、因为数据表将3V 作为外部 FET 的输入电压的绝对最小电压。