This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:加电时/WDO 行为、SET0=1、SET1=0 (WD 禁用)

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757283/tps3430-q1-wdo-behavior-at-power-up-with-set0-1-set1-0-wd-disable

器件型号:TPS3430-Q1

大家好、

 我想在加电时通过 SET0=1、SET1=0 (WD 禁用)来确认/WDO 行为。

在下面的数据表图10中、当 SET0=1、SET1=0时、/WDO 在上电后似乎被拉低。

我认为当看门狗被禁用时、/WDO 应该保持悬空(高电平)。

为什么 /WDO 信号在该图中被拉低?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinji、

    当看门狗被禁用时、/WDO 状态保持逻辑高电平。 数据表中的引脚功能表对此进行了说明。 我们将更新时序图以反映这一点。 感谢您告知我们! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    我对上面的图10还有一个问题。
    它在 VDD1/2之前看起来 SET0存在偏置。  

     当 SETx 在 VDD1/2之前偏置时、看门狗装置行为是否存在任何问题?

    我希望看门狗功能被禁用、并且/WDO 被拉至高电平、直到 提供 VDD 并且 更改了 SET0/1。
     
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinji、

    你是对的。 在 VDD 之前、偏置设置引脚没有问题。 在"建议运行条件"表中、注意设置引脚 MAX 与6.5V 相关、不依赖于 VDD。 我希望这能回答你的问题。 如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael