This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3613-01:ESD 额定值数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3831, TPS3839, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752122/tps3613-01-esd-rating-data

器件型号:TPS3613-01
主题中讨论的其他器件:TPS3831TPS3839TPS3890

尊敬的先生

在此数据表中、我找不到 ESD 额定值数据、如 ESD-HBM/CDM。

客户要求我们显示 TSP3613-01DGSG4的 ESD 额定值。

您是否会与我们共享此 ESD 数据?

感谢您的热情支持、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    由于这是一个较旧的器件、因此我们不会在数据表中提供 ESD 信息。 我将提出一个请求、以查看我们是否可以获得该数据。

    您能否提供有关应用以及器件使用方式的更多信息? 需要哪些 ESD 数据? 如果任何信息都很敏感、请随时通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael - San
    很抱歉让你久等了。

    此客户请求是以下应用中新产品选择的查询之一。

    应用:光纤时域反射计作为光纤电缆的便携式光学脉冲测试
    此器件用于便携式电池供电测试仪。

    提前感谢您的支持。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否提供有关我们正在监控的电池电压的详细信息? 对于小尺寸和低 Iq 器件、请考虑使用 TPS3831或 TPS3839。 对于可调阈值电压、请考虑 TPS3890


    谢谢
    Chintan