请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3710 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS3700
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我想知道是否有适用于 TPS3710电压监控器的 TINA SPICE 模型? 我只能找到 PSPICE 模型,我不确定它们是否与 TINA 兼容...
如果没有,人们是否可以安全地假设 TPS3700的 A 通道在电气上等同于 TPS3710? 如果是、我可以使用 TPS3700进行任何使用 TINA 的仿真。
提前感谢 Michael