This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:自动 PFM 模式下的最小开关频率和最小开关频率下的纹波电压

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755240/lmzm23600-the-minimum-switching-frequency-at-auto-pfm-mode-and-ripple-voltage-at-the-minimum-switching-frequency

器件型号:LMZM23600

你(们)好

在自动 PFM 模式下、LMZM23600V3的最小开关频率是多少?

最小开关频率下的输出纹波电压是多少?

如果您需要更多信息来回复此问题、请告诉我。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    什么是初始条件应用(VIN、VOUT、IOUT)? 数据表中的图18显示了当针对变化的输入电压和输出电流配置为2.5V 输出电压时的预期开关频率。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我可以获取有关此内容的更新吗? 对于 LMZM23600V3的 PFM 模式、您是否还需要什么?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy

    很抱歉耽误你的回答。
    其条件为输入电压= 24V、输出电压= 3.3V (固定)、输出电流= 50mA。

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    当 VIN=24V、VOUT=3.3V、IOUT=50mA 时、预期开关频率将介于180kHz 和200kHz 之间。

    我采用了 EVM、并在上述条件下测量了输出纹波。 在自动 PFM 模式下、我的范围显示的输出纹波约为14.5mV。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy

    非常感谢。 请允许我确认一件事情、以防万一。
    输出电容值为47uF、对吧?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 我使用 了具有 47uF 输出电容的固定选项 EVM。

    此致、

    Jimmy